欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 14:20:21
  • 米思米
  • 4837

产品概述

● 用途:通过电流对磁环的影响,有效屏蔽EMI干扰。可隔离或滤除电源连接导线串入设备电路的高频度、噪声脉冲干扰。
● 方法:夹套在USB线,数据线,AV视频线,音频线等传输视讯数据线材上,提高信号质量及有效屏蔽辐射干扰。

产品特点

● 可在接线后免工具快速简易安装在有辐射噪声的部位。
● 高品质材质,经久耐用。(采用抗磨外被与耐高温等设计)
● 精选磁芯,有效提高屏蔽及干扰。(采用高强度磁芯,增强信号传输)
● 针对各种电缆外径,规格齐全满足客户各种需求。

使用方法

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

STEP1.打卡卡扣


STEP2.将线缆放入卡槽


STEP3.扣紧卡扣锁紧线缆



无需工具 安装一步到位
  卡扣式设计,方便安装与拆卸



使用案例

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

  有
  效
  屏
  蔽
  E
  M
  I
  干
  扰

各种线材,USB线,数据线,AV线,音频线等传输视讯数据线材等
  可隔离或滤除电源连接导线串入设备电路的高频噪声干扰 

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项
 
 
共模电流通过时

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项
 
 
差模电流通过时

相关文件

● 阻抗频率特性
铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项 

X轴 频率(MHz):表示1~1000(MHz)的噪声评率带域。
Y轴 阻抗(Ω):数值越大,各个频率带域的噪声消除效果越好。


※以上特性数据为实测值,并非保证值。

相关产品

电缆

机器设备线束

网线

AC电源线

扎带

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

铁氧体磁环的产品特点和使用注意事项

注意事项

选型及使用注意事项


磁环的尺寸
磁环的内外差越大,轴向越长,则其阻抗越大,抗干扰效果也就越好。
但同时磁环的内径应包紧电缆,避免漏磁。
因此为获得较好的抗干扰效果,应在其内径尺寸与电缆直径相配合的前提下,尽量选用体积较大的磁环。

磁环的安装位置
磁环安装位置的不同,抗干扰效果也会有很大的不同。
应将磁环安装再尽量靠近干扰源的位置,即电缆的两端。

共模扼流圈的匝数
将整束电缆穿过磁环,形成共模扼流圈。
顾名思义,共模扼流圈能够对共模干扰电流形成较大抗阻,而对差模信号(及工作信号)却没有影响。
根据需要,可以将电缆在磁环上多绕几匝,匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对高频噪音抑制效果则减弱。
实际应用中,可根据干扰电流得频率特点来调整磁环的匝数。
当干扰信号频率较宽时,可在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样就可以同时抑制低频干扰和高频干扰。

电流对磁环的影响
磁环用于电源线时,由于有直流偏流或较大的交流电流通过,使磁芯进入饱和区,从而导致其低频抗阻和插入损耗减小。
为避免该种情况发生,可将电源进线及其回线一同穿过磁环,由于两根线上的电流走向相反,能够阻止磁环进入饱和区。

磁环的效果
磁环的效果取决于电路的阻抗,电路的阻抗越低,则磁环的效果越明显。
电源线的阻抗要比信号线低的多,因此在电源线上加装磁环的作用要比信号线明显得多。
如在电缆两端安装电容式滤波连接器时,阻抗很低,此时磁环的效果更明显。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities